结果:找到"半离线模式 全在线模式 3D模型 专业版",相关内容1000条
- 版本更新BUG
- 为什么嘉立创EDA半离线模式无法更新到最新的v2.2.20.2版本,只有全在线模式是最新版?
- 所属专栏: 使用教程 标签: 半离线模式无法更新到最新版本 发帖人:unique 发帖时间:2024-06-11 15:08:00
- 示波器的极简模式和全功能模式
- 我们经常会发现主流的数字示波器的功能菜单使用比较麻烦,需要多次点击按钮的组合并在多级菜单里进行选择。所以LOTO虚拟示波器的上位机软件完全按照不同的思路设计,尽量让功能按钮在界面上随手能操作。但是随着功能越来越多,不得不将一些功能开始隐藏在标签页里,界面上摆放的按钮和控件也越来越多多了。如下图所示:我们称之为全功能模式。在电脑上用鼠标操作这些设置其实还是很方便很快捷的。但是前提是客户已经熟练掌握了这些功能的使用。对于新手或者对示波器很多功能不太了解的客户,我们会收集到他们的一个反馈,就是觉得界面太复杂了。有些客户掌握的比较基础一些,很多LOTO示波器软件的功能暂时用不到,软件界面上的很多设置...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 极简模式 全功能模式 发帖人:LOTO 发帖时间:2024-03-26 10:20:00
- 【求助】下载的3D模型预览显示黑白块(和站内的其它帖子情况都不同)
- 立创EDA客户端,半离线模式,版本V2.0.13.4eb077这是初次导入是,3D预览正常点击“更新”,保存后,到库里查看预览就不正常了,导入到PCB也不正常,都是黑白块求助,被这折磨一天了,orz这是下载的3D模型UserLibrary-ssd1306_0_96_128x32_14pin.zip
- 所属专栏: 技术交流 标签: 3D模型 立创EDA专业版 发帖人:中华小当家 发帖时间:2023-03-24 17:27:00
- 求助,PCB导出3D模型STEP文件,器件无显示
- 导出的3D模型,选择的是器件+PCB,打开软件为freeCAD,现象是只有PCB板没有器件模型
- 所属专栏: PCB设计 标签: 立创EDA专业版,3D模型 发帖人:不爱吃糖的胖子 发帖时间:2023-03-09 09:30:00
- EDA专业版V1.9.20工程库中预览3D显示方格的BUG
- EDA专业版V1.9.20工程库中预览3D显示方格的BUG具体情况如下:1、画原理图时,放置-->器件,然后选择一个确定是有3D模型的器件,如器件AFC07-S20FCA-00、EG1164、EG2104S等,然后在工程库中选中刚才放置的器件,点击右下角的“预览3D”然后没有显示该器件的3D模型,而是显示方格。2、在PCB里直接放置工程库中以上几个器件,然后点击3D,可以看到确实是有3D模型,而且显示正确。3、使用专业版V1.8.39时没有这个问题,从V1.8.39升级到V1.9.19后发现该问题,后续又升级到V1.9.20版本仍然存在该问题。4、试过卸载后重装,仍然存在该问题。5、w...
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA专业版,3D模型 发帖人:淡泊明志 发帖时间:2022-12-01 21:41:00
- LCEDA专业版全在线版本创建的库文件和分类,怎么转移到离线版本?
- LCEDA专业版全在线版本创建的库文件和分类,怎么转移到离线版本?全在线版本太依赖网络,想切换到半离线模式,但是库就没有了
- 所属专栏: 原理图设计 标签: LCEDA,库文件,全在线模式 发帖人:哈酷V5 发帖时间:2022-09-06 14:26:00
- 从半离线模式转换到全在线模式PCB3D模型加载不出来了
- 工程从从标准版导入到专业版,使用EDA专业版,把半离线模式转换到全在线模式,原先工程里面的PCB的3D模型看不见,只有在原理图里面新放置的器件才有3D模型,请问怎么能给原来的器件分配3D模型?
- 所属专栏: 技术交流 标签: 半离线模式 全在线模式 3D模型 专业版 发帖人:xuyang2345 发帖时间:2022-08-08 23:23:00
- 全在线模式登录不上,按照立创建议操作后问题依旧!!!!
- RT,建议是安装最新版本的火狐或者是GOOGLe,但我装的已经是最新的了,打开时还是报错!!!
- 所属专栏: 使用教程 标签: 专业版 全在线模式 BUG 发帖人:Lfig 发帖时间:2022-03-11 18:04:00
- 3D模型-同一ZIP档(內含OBJ,MTL),在标准版可以創建;在专业版不能
- 标准版-OK可以建立3D模型File:ZE03withSockets-V3.1.zip专业版-呆等同一ZIP档,在专业版以下窗口底部的progressbar一直在滾动5分钟后,只好ESC退出,退出后再按确定,出现以下信息:按确定,取消退出后再选ZIP档,档名无显示,有以下信息:即使确定,取消退出之后,重再新建3D模型,都沒有显示档名,只好按F5刷新浏览器,则可再重选档案並显示档名.(但仍导入不了)单单导入OBJ档,则沒有问题,只是沒有颜ZE03withSockets-V3.1.zip色而己
- 所属专栏: PCB设计 标签: 标准版 专业版 3D 模型 发帖人:Gregory 发帖时间:2022-01-22 15:30:00
- 3D模型导入文件格式错误
- 请教大神:前期我用CAD画的元件3D模型,导入3DMAX,再由3DMAX导出.obj和.wrl文件,都能顺利地导入到LCEDA。但今天用同样的方法和步骤新设计了一个电子散热器,导入时总是提示文件格式不对或程序错误,导入失败。试了多次还是一样的结果。请大神帮我看看应该怎么搞。谢谢!R473515.zip
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 3D模型 导入 格式 发帖人:zr8704 发帖时间:2021-05-25 16:39:00
返回